This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:DF22 参数

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552534/tms320f28p650sk-df22-parameters

器件型号:TMS320F28P650SK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在查看 DCL 库中 TI 提供的 DF22 补偿器示例代码。   使用函数 u1k = DCL_runDF22_C1 (&controller1、Ek)。 EK 被称为伺服错误。 这只是我要控制的输出中读取的输入电压。 例如用于 TI 代码中 PID 控制的 YK?  

或者在 PID 控制类比中是 rk-yk 中的误差、EK 即为误差。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew、

    是、它仅是读取输入。 检查“图 25.  DCL 用户指南的 DCL_DF22 C1、C4、L1 和 L4 架构“、帮助查看控制环路图。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\libraries\control\DCL\c28\docs

    此致。