This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137 — 移除从器件后 I2C 总线损坏

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547029/tms320f2800137-f2800137---i2c-bus-corruption-when-slave-device-removed

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

您好:

我们的控制器 F200137 由 I2C 与从器件进行通信、当移除从器件时、I2C 总线会损坏、目标控制器无法通过 I2C 总线向其余的从器件读取/发送命令。

 解决此问题的最佳 SW 解决方案是什么?

谢谢

Francesco  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    建议确保目标完全完成其传输、并在从总线上移除时被禁用。 如果在移除目标后控制器可能处于空闲状态、这也会有所帮助、但不是必需的。 所有目标是否共享同一地址? 请分享有关该问题的更多详细信息、以便我进一步提供帮助。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco,

    请登录以查看您是否能够解决问题以及您是否 有 任何其他问题。  

    此致、

    Aishwarya