This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:即使我配置了 CPU1、我也会选择 CPU1 或 CPU 2

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545538/tms320f28379d-i-am-getting-choose-either-cpu1-or-cpu-2-even-though-i-have-configured-cpu1

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、  

如果我运行基本程序、我会收到 CPU 选择错误。 复制所有头文件。

同样、如果我想从 driverlib 导入空的示例文件、我将展开以加载文件、因为它显示以下错误。

即使在安装上述版本后、也会出现相同的错误。

有人能在这件事上帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Datta:

    此问题是由于工程属性中缺少“CPU1"预定“预定义符号导致的。  我建议使用任何 现有的空工程/示例、因为它们 具有正确的定义。 当我们解决第二个问题时、这应该也能解决第一个问题。

    它应该在编译器版本之间兼容、所以我来看看为什么会发生此错误。 您当前使用的 CCS 和编译器版本是什么? 您能否向我们发送以下目录中的两个工程规范文件: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\empty_projects\CCS?

    同时、您可以将最新的 C2000-CGT IDE(同样如错误消息+版本说明中所述)下载到 CCS 文件夹(例如:c:\ti\ccs1270\ccs\tools\compiler) 、然后重试导入空示例。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Datta

    请登录以查看您是否能够解决问题以及您是否 有 任何其他问题。 此外、如果此 主题有助于解决问题、请将此主题标记为已解决、谢谢。

    此致、

    Aishwarya