This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:如何了解 SPI Hs 模式的含义

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544589/tms320f280025-how-to-understand-the-meaning-for-spi-hs-mode

器件型号:TMS320F280025


工具/软件:

客户报告 F280025 SPI 可以在正常模式下运行正常、但在 HS 模式下运行失败。

我们检查数据表中是否存在差异规格值、但是我们无法看到正常模式和 HS 模式之间的差异波形、我们是否可以了解规格的含义和要求?  

正常模式下的 CLK 和 SOMI

HS 模式下的 CLK 和 SOMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    当您说跑步失败时、您能澄清一下吗? 您是指示波器截图还是数据传输失败?

    您是否在 SW 中启用了 SPI HS 模式位? 这是满足两种模式之间的不同时序要求所必需的。 这两种模式下使用的时钟速度是多少?  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户使用 F280025 通过 SPI 读取外部存储器芯片、我说的 HS 模式运行失败意味着  F280025 无法从外部存储器芯片读取正确的数据。

    正常模式和 HS 模式均在 400Kbps 时钟上运行、差异仅禁用或启用 SW 中的 HS 模式位。 我们捕获波形、没有看到太大差异。   

    我们想了解数据表规格时序要求的详细含义是什么? 您能提供这方面的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    您能否提供上述示波器快照的建立和保持时间的准确时序? 我认为它是以下之一:

    (1) 您能否检查 外部存储器芯片的输出时序特性是否与 F28002x Hs 模式控制器要求兼容。

    (2) 我们看不到波形有太大的  差异、因为示波器可能没有精确显示两者之间的差异。  

    (3) SPI 的总线电容是多少? 数据表中提到该值应为 5pF。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    请登录以查看您是否能够解决问题以及您是否 有 任何其他问题

    此致、

    Aishwarya