This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:申请使用 TIDM-02010_DMPFC 解决方案运行单个电机的指导

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02010, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553280/tms320f280025-request-for-guidance-on-running-single-motor-with-tidm-02010_dmpfc-solution

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:TIDM-02010C2000WARE

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们使用的是 TIDM-02010_DMPFC 解决方案从:

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc

空调压缩机电机控制的首选适配器。

我们的应用只需要控制 一个电机 (交流压缩机)、而不是参考设计中提供的双电机配置。

您能否证实一下、使用该解决方案是否只能运行一个电机? 如果是、我们感谢您提供必要的修改指导、以便针对单电机运行调整固件。

提前感谢您的支持。

此致、
Navaneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navaneeth、

    这是可能的、没有问题。

    1. 导航到 CCS 中的工程属性。
    2. 在“C2000 Compiler“标头下、有一个名为“Predefined Symbols“的选项
    3. 要仅运行压缩机电机、请双击符号“MOTOR2_DISABLE_N"并“并将其更改为“MOTOR2_DISABLED"</s>“

    Re 构建工程。 这会禁用固件来控制第二个电机逆变器。

    您将在此菜单中看到许多其他预定义符号、可帮助修改其他用例的固件。 这些主要记录在 TIDM-02010 设计指南(位于 TIDM-02010 的 TI.com 页面)中。

    此致、
    Jason Osborn