This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:macOS 调试时间长

Guru**** 2568845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543152/tms320f28335-macos-long-debug-time

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具/软件:

嗨,由于一些健康问题,我无法及时响应原来的线程之前,它被锁定。  
问题仍然存在、并且根据要求提供了一个调试日志文件。 我现在运行的工程只是 main 函数中具有“return 0;“的空工程。

原始线程的摘要:

问题:  
调试时间较长(长达 10 分钟)、同时在 使用 CCS 12.8.1 至 xds100v2 调试探针的 MacBook Air M1 上调试 TMS320F28335 项目。
连接测试给出:“-150 FTDI–150 FTDI 驱动程序错误“。 经过几分钟的调试程序加载后、尽管出现了错误。
我尝试过:  
-禁用 GEL 文件
- 仅对 RAM 进行编程
-禁用 macOS 安全 软件
都没有影响。


e2e.ti.com/.../Debug-Server-Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    让我把这件事告诉原稿中的人,请给他们一些时间来回应

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ]在 使用 CCS 12.8.1 到 xds100v2 调试探针在 MacBook Air M1 上调试 TMS320F28335 项目时调试时间较长(最长 10 分钟)。

    我通过 XDS100v2 调试探针尝试了类似的设置:在运行 Sequoia 15.5、CCS 12.8.1 的 MacBook Air M1 上的 TMS320F28035 项目。 加载到 RAM 和闪存似乎都很好。 您正在加载到 RAM 中吗? 如果没有、您能否尝试一下、看看您是否遇到同样的问题?

    连接测试给出:“-150 FTDI–150 FTDI 驱动程序错误“。 并且经过几分钟的调试程序加载后、尽管出现了该错误。

    这很奇怪、因为该错误表示 XDS100 上的 FTDI 芯片和 CCS 调试器之间的 USB 通信存在某些问题。 这通常是一个不可恢复的错误,但事实,它最终将加载一段时间后,我困惑。 我会让工程人员查看您的日志。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在加载到 RAM 中吗?

    请忽略此问题。 您已经在原始帖子中提到过这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 检查我的日志是否有任何进展? 很抱歉、我只是想确保这个帖子不会关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了我们的时间。 加载到 RAM 通常不是问题。 我们无法重现此问题、因此很难进行故障排除。