Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28P55X工具/软件:
尊敬的专家:
我发现 某些版本的 LAUNCHXL-F28P55X 在 Device_init 中执行 SysCtl_deviceCal 函数后会崩溃。 这些版本的 LAUNCHXL-F28P55X 都使用 XF28P55。
为了进行比较、我执行了一些测试、结果如下:
| 到此结束 | 至关重要 | 提供 | 结果 |
| 1. | XF28P559SJ9PZQ3L –42A1X6W G4 | 5.04/6.00 | 碰撞/碰撞 |
| 2. | XF28P559SJ9PZQ3L –42A1X6W G4 | 5.04/6.00 | 碰撞/碰撞 |
| 3. | F28P550SJ9PZ3L A-4BAE4ZW G4 | 5.04/6.00 | 正常/正常 |
如果我注释 SysCtl_deviceCal 函数、则所有电路板都将正常工作。
对此问题有何建议?
谢谢、
Leo