This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 的上电序列

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553047/tms320f28379d-power-on-sequence-of-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

您好:

我可以询问 TMS320F28379D 的 VDD 和 VDDIO 上电序列吗? 能否先加电 VDDIO、然后再加电 VDD? 客户设计中的 VDD 电压是从 VDDIO 电压转换为。 请问是否有任何问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    从数据表中:

    由于需要 同时为 VDDOSC 和 VDD 供电、因此建议同时为电源供电。

    此致、

    Ben Collier