This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:EPWM 基本地址与 LS8 和 LS9 RAM 冲突

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552690/tms320f28p550sg-epwm-base-address-conflicts-with-ls8-and-ls9-ram

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

尊敬的 Champs:

当 LS8 LS9 RAM 配置为 CLA 程序时、其地址为 0x4000~0x7FFF、这与 ePWM 基地址相冲突。  客户测试后、发现使用此 LS8~9 存储器会影响其 ePWM 运行。

那么、我们如何解决该问题呢? 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     这里要注意的三个方面:  

    LS8、LS9 RAM 映射到两个位置 — 一个用于 CPU、另一个用于 CLA。

    CPU 访问存储器被映射到以下位置、因此如果 CPU 想要访问或设置这些存储器、它需要在将其分配给 CLA 之前通过以下地址执行该操作:  

    当 LS8/9 被分配给 CLA 时、只能通过程序总线以低于 addr 的方式访问它们:  

    如果 CLA 进行读取或写入(通过读取/写入 CLA 总线)、则在这种情况下、它会写入到 ePWM 等外设位置。

    谢谢