This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:最小焊盘尺寸问题

Guru**** 2568675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552858/tms320f28p650dk-issue-of-minimum-pad-size

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的专家:

使用 F28p65 时、客户要求 PCB 上具有 6mil 的线宽和线间距。

他们想知道焊盘尺寸是否可以设置为 0.35mm(默认尺寸为 0.4mm、在我们的 controlCard PCB 文件中、线宽和线距为 5mil)?  

客户使用的封装为 ZEJ0256A

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    客户需要将布线宽度增加到 6mil 的任何特定原因?  控制卡有 0.4mm 和 5mil 工作正常。  他们是否由于制造问题或其他原因想要改用 6mil 迹线?  ZEJ 封装的设计最小焊盘直径为 0.4mm、任何较小的封装都可能导致一些其他制造问题、例如可 焊性、客户还应咨询其电路板制造商、以确定更改为 0.35mm 的焊盘尺寸是否不会导致任何其他问题。

    此致、

    Joseph