This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x IPC:常见问题解答

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554080/faq-f29x-ipc-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 IPC 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x IPC 常见问题解答

    在内核之间交换大量数据时、共享 RAM 是否会成为问题? 在数据交换方面、应如何使用 IPC 和 RAM?  

    • 是的、IPC 寄存器本身无法发送太多数据。 C28 中的典型用例是使用 IPC 寄存器来发送用户希望在 CPU 之间发送的数据的位置、长度和数据类型。 对于 C28x、这是消息 RAMS、对于 C29、他们可以选择任何 RAM。 此外、IPC 寄存器允许您中断远程内核、以便让它们知道数据已就绪。  

    如何在 F29x 上运行多核工程?

    • 每个内核都需要一个工程、允许在每个内核上运行不同的代码库。 建议使用给定的 IPC 软件示例作为起点。