This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x GPIO:常见问题解答

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554078/faq-f29x-gpio-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 GPIO 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x GPIO 常见问题解答

    IO 引脚可能在哪些条件下进入高阻抗状态?

    • 请参阅 F29x 技术参考手册中的表 3-1

    是否可以写入 GPIO CTRL 寄存器?

    • 虽然任何 CPU 都可以控制 GPIO 操作、但只有 CPU1 可以写入 GPIO CTRL 寄存器(CPU2/3 只具有读取访问权限)。

    是否可以通过外部信号禁用某些 GPIO 引脚(将它们设置为高阻抗)?

    • 与使用跳闸区的 ePWM 模块类似、不能在硬件中直接触发 GPIO 引脚。 您需要根据外部触发器生成中断、并使用软件根据需要将引脚设置为定义的状态。