This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x EPWM:常见问题解答

Guru**** 2929500 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554075/faq-f29x-epwm-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 ePWM 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x ePWM 常见问题解答

    嵌入在 ePWM 中且专用于 ePWM 的数字比较子模块? 还是只指 CMPSS?

    • 数字比较子模块嵌入在 PWM 中。 CMPSS 信号是 PWM 的输入。 CMPSS 与 PWM 是分开的。

    TRIPIN 能否来自 GPIO 或模拟输入引脚?

    • TRIPIN 可通过以下路径从 GPIO 获得。 GPIO -> INPUTXBAR -> PWMXBAR ->数字比较子模块(例如:TRIPIN3)。 或者、如果您查看 GPIO MUX 来触发输入连接图、可以执行以下路径 GPIO -> INPUTXBAR -> TZ[1-6]。 TZ[1-6]直接连接到 PWM 以使 PWM 跳变。

    如何设置 DCAH 和 DCAL 阈值以进行比较? 如何配置它们?

    • 为 CMPSS TRIPH 和 TRIPL 信号设置的阈值在 CMPSS 内完成。 DCAH 和 DCAL 信号用于直流子模块中的功能、可用于生成跳闸区事件。 DCAH 和 DCAL 源自 TRIPIN[1-15]或 TRIPIN 的“或“运算组合。 TRIPIN 信号连接到 PWMXBAR。 要生成 DCA/BEVT1/2。强制向跳闸区域子模块发送信号、您必须配置数字比较输出的条件。 这处于 SysConfig 中的“数字比较输出 1/2 A/B“选项下。

    在以前的 C28x HRPWM 上、一个常见的问题是在某些条件下发生 PWM 边沿缺失。 F29x 5 类 PWM 在什么情况下会发生这种情况?  

    • 5 类具有额外的边缘(最多 8 个边缘)、可在一段时间内放置、以消除特定条件下的缺失边缘问题

    在 TRM 中、为什么缺少 EPWMXLINK 的说明?

    • F29x 的 ePWM 寄存器中有 XLink、现在可以在 F29x 的 DEV_CFG_REGS 中找到它。 请参阅 TRM、了解如何启用此功能: F29x 常见问题解答

    5 类 PWM 有哪些新特性? 例如 PWM XLink。