This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何估算 ADC 的总体误差

Guru**** 2754415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546575/tms320f28p650dk-how-to-estimate-the-overall-error-of-adc

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好团队:

我想将 ADC 特性与 Renesas RH850/F1KM 进行比较。 如何计算总体误差?

RH850 的数据表 指示了 ADC 的总体误差、如下图所示。 (数据表还指示积分非线性误差,微分非线性误差,零标度误差和满量程误差。)

 TMS320F28P65x 的数据表未说明总体误差、仅 说明单独的误差。  

根据以下主题、可以通过 RSS 来估算 INL 误差、失调电压误差和增益 误差。  在我们的场景中、从微控制器的每个 ADC 通道获得的值单独使用。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/245764/adc-total-error

数据表中的某些误差 表示典型误差范围和最大/最小误差值。 例如、12 位内部基准的增益误差为±45LSB、16 位外部基准的增益误差为±64LSB。  误差裕度 看起来相当大、但如何将它们组合在一起? 在特定情况下、它的表现是否低于 RH850?

此致、

Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    感谢您发布此查询。  

    对增益误差比较有几点评论。  

    •  RH850 似乎不支持 内部参考、它仅支持外部参考模式
    • 所需的增益误差规格应 在 12B 电平上±5 LSB
    • 在 16B 级别上、64LSB 为 (64/65536*2.5V[VREF])=~2mV

    我将返回到 TOE 号码。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的信息。  期待您的更新。

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    请查找下表、了解 外部基准模式下计算的 TOE。  

    频率 脚趾 GAIN 或 FSE 0.5 μ V 偏移 INL 计算的 TOE  
    RH850/F1KH 6. 5.5. 5.5. 3. 8.336666. 计算出的 TOE 对于两个器件都是不乐观的
    F28p65x - 5. 5. 2. 7.348469228

    如果我们查看两个器件计算出的 TOE、则 no 表示悲观、因为它考虑了最坏情况 no's(电压和温度)、但实际误差可能更低。  对于 RH850、器件与实际值和计算值之间的差异为~2LSB。 我们可以预计误差小于+/–7LSB   

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    非常感谢您提供的信息。

    在这种情况下、“TOE"是“是指总测量误差吗?  计算出的 TOE 与实际 TOE 有何不同? 如果您能提供答案、请告诉我。
    如果我理解正确、则 INL 误差计算中会包含 DNL 误差。 是这样吗?

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira、

    TOE -->总输出误差、(可称为总测量误差)

    脚趾计算值是指 链接的 TUE 参考 值、以获得更清晰的信息。  

    我已根据上述情况比较了两种器件。  

    如果我理解正确、则 INL 误差计算中会包含 DNL 误差。 正确吗?

    DNL 本身都涵盖正确的 INL。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正 DNL 在 INL 数据中固有地考虑

    DNL 本身涵盖了正确的 INL。  [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您花时间详细回答我的所有问题。 这很有帮助。

    如果可以的话、我还有一个问题。 在差分模式下使用 ADC 时、是否应考虑通道间误差?

    此致、

    Akira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akira:

    在考虑差分模式时、通道间误差是 ADC 差分对的 b/w。  

    例如:所有 ADC 通道组合的 A0-A1 与 A2-A3 等。  

    BR、

    Nilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    非常感谢您的答复。
    我知道需要考虑的误差是同一 ADC 模块内每对差分通道之间的误差。

    此致、

    Akira