This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x 电气规范:常见问题解答

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554070/faq-f29x-electrical-specifications-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与 F29x 电气规格相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x 电气规格常见问题解答

    VDD 在 VDDIO 之后、用于内部 VREG、但建议的延迟时间是多少?

    • 没有具体的建议时间。 VDD 和 VDDIO 可以一起启动、也可以在稍后随时启动 VDD。 如果 VDD 在 VDDIO 之前启动、则由于存在一些保护二极管、器件可能会损坏。 请参阅 VDD 下面的外部 VREG/VREG 序列图。