This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x ADC:常见问题解答

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554069/faq-f29x-adc-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 ADC 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x ADC 常见问题解答  

    差分模式 ADC 使用 CMPSS 模拟比较器的功能是否与单端模式相同?

    • 无论 ADC 工作模式配置如何、任何给定模拟引脚上的比较器都将以相同的方式运行。 CMPSS 连接采用硬接线方式、并将独立于同一模拟输入引脚上配置的其他模拟外设运行。