This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x CCS:常见问题解答

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554032/faq-f29x-ccs-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在哪里可以找到与将 CCS 与 F29x 器件配合使用相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x CCS 常见问题解答

    如何将 F28x 代码迁移到 F29x 器件?

    • 使用 SysConfig + C2000 IDEA 迁移工具。 迁移指南+创意工具应用手册+视频系列的链接可在此处找到:
    • 注意:就存储器映射而言、这两个器件的存储器架构不兼容且不同、主要是因为 F29x 中的 CPU 上存在共享 RAM/闪存。 建议使用 SysConfig 内存分配器工具来进行内存分配。

    如何解决“导入工程时遇到的问题:当前无法识别器件'TSM320F29x'

    • 安装的 SDK 太旧了。 请安装最新版本。

    如何在 CCS 20 中生成十六进制文件?

    为什么我不能放置断点?

    • 您可能尝试在不可中断的边界处放置一个断点。 例如、可以在 RTINT ISR 中放置断点的第一个可能位置是第一条指令(不是“{“)、因为第一条指令需要是编译器插入的“ISR1.PROT | ISR2.PROT“、而不是断点。  

    为什么我的闪存或多核示例会失败? 错误我看到'openssl'或'py'无法识别。

    • 验证您的 Python + Open SSL 安装。
    • 在 F29x SDK 工程构建教程中、您可以找到 系统变量设置。

    F29 所需的 CCS 最低版本是什么?

    • CCS v20.0.1