This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU2 看门狗复位

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552863/tms320f28p650dk-cpu2-watchdog-reset

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、

我正在使用 TMS320F28P650DK 我有几个关于的问题 看门狗复位行为 CPU2 引导 看门狗复位后的序列:

  1. 到底发生了什么 CPU2 的看门狗到期

  2. 该怎么办 CPU2 重新引导 看门狗复位之后?

  3. 工作角色 CPU1 在引导 CPU2 中的播放 会发生什么变化?

  4. 为了在看门狗触发的复位后允许 CPU2 正确引导、CPU1 中是否需要执行任何配置步骤?

请对相关文件作出任何澄清或指出。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确切发生什么 CPU2 的看门狗到期 ?

    它将 CPU2 子系统复位并向 CPU1 生成 NMI。

    如何操作 CPU2 重新引导 在看门狗复位后?

    必须通过 IPCBOOT 通过 CPU1 应用程序再次引导它。 CPU1 NMI 处理程序应该处理。

    此致、

    Vivek Singh