This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:用于在双核之间共享数据的存储器

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553968/tms320f28p650dk-memory-for-data-sharing-between-dual-cores

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

 该存储器具有 CPU1.CLA 至 CPU1 和 CPU1 至 CPU1.CLA 的存储器扇区 系统 在 CPU1 和 CLA 之间共享数据。

与此类似、但对于 CPU1 和  CPU2 之间的情况、存储器 GSx RAM、CPU1 至 CPU2 MSGRAM0 和 CPU2 至 CPU1 MSGRAM0 可以实现这一点。  此外、这四个扇区也可用于  系统  在双核之间共享数据、对吧? 我们是否缺少任何存储器扇区?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    此外、这四个扇区也可用于  系统  在双核之间共享数据、正确吗?

    对于任何与外设相关的存储器、需要在 CPU1 和 CPU2 之间切换访问控制 (CPUSEL) 以提供访问。 因此、这与 MSGRAM 和 GSx RAM 的情况不同、后者旨在在双核之间共享数据。

    Vivek Singh