This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x 安全启动&OTP:常见问题解答

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554030/faq-f29x-secure-boot-otp-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用安全启动和 OTP 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x 安全启动常见问题解答

    F29x 安全启动过程是什么?

    • 对于 F29x、HSM ROM 执行所有 CPU1 身份验证、包括 SSU 和闪存。 然后使用 Proc Auth Boot 服务执行辅助身份验证步骤(例如 CPU3 代码、如果启动管理器通过 ROM 进行身份验证,则使用应用程序部分)。 请务必注意、ROM 是固定代码。 TIFS 还包括一个类似于 ROM 的 X.509 证书解析器;它供 Proc Auth Boot 服务使用。

    PKE 和安全启动是否可以与 F29 HSM 配合使用?  

    • 可以、使用 PKE 支持非对称安全启动。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    F29x OTP 常见问题解答

    如何使用密钥验证证书?

    • 公钥的哈希值存储在器件 OTP 中。 提供证书后、证书中公钥的哈希值必须与存储在器件 OTP 中的 SMPK 哈希值相匹配。 如果不匹配、安全启动将无法继续。