This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x HSM &SSU:常见问题解答

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554028/faq-f29x-hsm-ssu-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 HSM 和 SSU 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x HSM 常见问题解答

    密钥库区域的大小是否固定? 用户能否扩展密钥库区域的大小?

    • 是、密钥库的大小是固定的。 SMEK、BMEK、SMPK 和 BMPK 有固定位置。 但是、密钥库还包括通用 OTP、该 OTP 可用于存储 HSM Runtime 使用的额外密钥。 总大小为~3.7KB。

    如果在 HSM 安全启动期间 CPU1 闪存代码身份验证失败、CPU1 将如何处理?

    • 如果安全启动身份验证失败、CPU1 将不会启动。

    如果用户代码必须跟随 X.509、是否可以使用 X.509 映像文件进行调试?

    • HSM 运行时通常管理调试身份验证。 用户将需要扫描正确的证书以打开调试。 还可以自定义 HSM 运行时、以根据提供的证书限制对某些区域进行调试。

    F29x HSM 是否具有假随机数生成器 (PRNG)?  

    • 是的、DRBG (PRNG) 符合 SP 800-90A。

    对于随机数生成、我是否可以在使用 TRNG 生成随机数时指定随机数长度(位)? 是否存在最大/最小限制?

    • TRNG 的输出长度固定为 128 位。

    可以在芯片上调试 F29x 上的 HSM 吗?   我是否需要单独的调试器而不是片上调试器?  

    •  是的、HSM 可以在片上调试。 在可以打开 HSM M4 调试之前、必须首先使用配置工具将器件转换为 HS-SE 状态。

    AM263x 与 F29x 安全启动和 PKE 之间有何区别? 移植工作是什么样子的?  

    • AM263x 上的 PKA 和 F29x 上的 PKE 之间的硬件差异将在驱动程序移植层抽象。 更有意义的是外部闪存引导与内部闪存引导。 从客户的角度来看、该流程的工作方式基本相同。 他们将使用相同的脚本准备他们的应用程序映像;主要区别在于现在我们将映像编程到内部闪存中。

    HSM 的闪存擦除和写入单元是什么?

    •  要擦除的最小大小为 HSM 闪存存储体扇区 (2KB)。 逐字编程;一个闪存字为 128 位+ 16 位 ECC。

    对 HSM 闪存进行写入/擦除/读取时、我是否需要在主机侧和 HSM 侧进行独占控制?  

    • 对 HSM 闪存进行编程不依赖于主机侧。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    F29x SSU 常见问题解答

    基于 CPU 的调试身份验证是否只能使用 CCS 进行身份验证?  如果可能、将进行 C&R 还是签名验证?

    • 基于 CPU 的身份验证的实施由客户决定。 在 CPU 上运行的身份验证代码将接收用户输入、并决定是否启用该区域进行调试。 此代码可以读取或写入 SEC-AP 并执行质询 — 响应算法。 HSM CPU 还可以访问这些寄存器、在实践中、我们希望大多数用户使用 HSM 软件实现质询响应调试区域身份验证。

    如何切换 SSU 模式?

    • 您需要对空白 seccfg 进行编程。 如果 SECCFG 无法编程(存储器验证失败)、请禁用在编程后验证闪存并在将数据加载到闪存之前执行空白检查(仅限 SSU 模式 1 使用)。 如果 SECCFG 无法编程(存储器写入失败)、请在将数据加载到闪存存储器之前允许非主闪存擦除。
    • 注意:确保在不使用 SECCFG 编程时未选择此设置。

    如果在运行期间修改 APR、是否有必要在更改 APR 之前禁用 APR?

    • 否、它可以在启用时进行更改。

    是否可以在运行时动态更改 SSU APR 寄存器中的起始地址、结束地址和 LINKID 字段?

    • 是的、它可以在运行时进行更新。 只有 LINK2 能够访问修改这些寄存器。 在运行期间无法修改 LINKx_CFG 和 STACKy_CFG。

    如果包含一个文件(作为模块配置的一部分)、是否整个文件都是通过 APR 捕获的?

    • 是的、文件中的代码和变量通过 SysConfig 中的 SSU 工具设置为该链接的 APR 的一部分。