This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:冷启动端口切换速度与 CCS PLL 调试速度不同。

Guru**** 2894740 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544532/tms320f28p650sk-cold-boot-port-toggle-speed-different-from-ccs-pll-debug-speed

器件型号:TMS320F28P650SK
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X

工具/软件:

大家好、我遇到了端口切换速度的严重问题。 我将 CCS 20.2.0 与 iMac OS 10.15.7 搭配使用。

我编写了一个小型汇编器程序、用于切换完整的 32 位端口 A 引脚。 我已将 PLL 设置为 55MHz。 PLL 时钟源为 IntOsc2。 我已启用 XCLKOUT 引脚、以便用我的示波器读取 CPU 速度。

这是问题所在。  

在 CCS 20.2.0 中调试汇编器程序时、程序会运行。 CPU 速度读数为 55.5MHz、Porta 切换速度读数为 2.2Mhz。 好的、我很高兴。

现在、当我关闭独立电路板的电源、然后重新接通电源以查看 codestart 是否实际正常工作时、我将获得这些读数。

CPU 速度为 55.5MHz、正确、Porta 切换速度仅为 31.4Khz。 Porta 切换速度发生了什么变化?

 在 CCS20.2.0 中运行时、它与之前的代码完全相同。

我需要的是、在进行调试后断电再上电时、每次都需要保持相同的速度。

如果需要设置一些其他寄存器来解决 Porta 切换速度问题、请告知我。

谢谢大家、希望尽快收到您的回复。

皮特:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误响应时间。 我有几个问题:
    是否使用 LAUNCHXL-F28P65X?

    您使用哪些引导模式?

    您是在刷写代码还是仅在 CCS 中调试代码?

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苏珊,所有好的晚答复.

    我使用的是我设计的备用贷款板。 引导模式是两个引导引脚上的 4.7k 上拉电阻、设置为从闪存引导。

    是的,我正在闪烁我的代码,关闭电源,然后 Porta 切换速度只有 31.4khz。 如果我使用调试、则 Porta 会运行 2.2Mhz。

    你有什么想法为什么发生这种情况?

    PeterSlight smileć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、我忘记告诉您我是如何设置 ASM 程序的。 我已经在 CCS20.2.0 中创建了一个新项目、并使用 extern 跳转到我的 asm 文件。 因此、C 程序设置所有芯片设置、然后跳转到我的 ASM 程序。 希望这有所帮助。 Slight smileμ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的构建配置是什么? 很可能代码未正确刷写、这意味着您可能尚未为闪存设置链接器文件。 您可以  在 CCS 中引用 CPU1_FLASH 构建配置。
    明天我将尝试运行一些示例、看看我是否有问题。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、您是否成功运行了一些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对这里没有回应感到非常抱歉。

    不幸的是,我还不能运行任何例子,但我做了隔天下午和晚上的时间来奉献这个。  

    您是否愿意分享您在这里撰写的计划、以便我能够在我的身边对其进行审查和测试?

    此致、

    Susan