This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:产品 C2000WARE v5.5.00.00 当前未安装、也没有可用的兼容版本。

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553474/tms320f28335-product-c2000ware-v5-5-0-00-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available

器件型号:TMS320F28335
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、  

我尝试在 CCS 上编译代码、但遇到以下问题:
目前未安装产品 C2000WARE v5.5.00.00、也没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止...




可以了 C2000WARE v5.05.00.00 C2000WARE  v6_00_00_00  水平。  我浏览了上面提到的版本(出现在错误中),找不到它。 您能帮助解决这个问题吗?

此致、  
Priyadarshini N M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用的是哪个版本的 CCS? 请注意、从 CCCS v 开始

    您能否确认 Product discovery path 下列出了 CCS 安装的路径。 同时确认它们显示在“发现商品“下。 注意:您可能需要点击 Refresh 来获取 CCS 发现的软件包。 我必须在我的设置上执行该操作才能使它们显示出来。 请注意、我正在使用 CCS 12.8.1

    之后


    解决方案

    此致、

    Ozino