This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:TMS320F280041C

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554215/tms320f280041c-tms320f280041c

器件型号:TMS320F280041C


工具/软件:

将工程导入到 CCS 12.0 时、出现以下错误、您可以帮助了解如何解决该问题。

请参阅以下详细信息...
项目“ewd-lcm10kw-p-dq-pri"的“的导入失败、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CCS 似乎工程处于不可识别的状态。 您是否知道有人修改了任何 CCS 工程文件 (.cproject、.project、.ccsproject)? 我建议您导入一个空工程、复制源文件并启用类似的工程设置、以便使该工程 再次正常工作。  

    此致、

    Ozino