This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x RAM:常见问题解答

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554620/faq-f29x-ram-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与 在 F29x 器件上使用 RAM 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x RAM 常见问题解答

    F29 中是否有一个 RAM 区域在重置后不会暂时丢失数据? 如果没有、是否有推荐的位置?

    • 在 POR 和 XRSn 之后、BootROM 会清除所有 CPU 上的所有系统和消息 RAM。 调试器复位不修改 RAM 内容。 建议使用闪存存储器来存储复位后需要可用的内容。