This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x RTDMA:常见问题解答

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554617/faq-f29x-rtdma-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

在哪里可以找到与 在 F29x 器件上使用 RTDMA 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x RTDMA 常见问题解答

    即使 RTDMA1 和 RTDMA2 默认执行相同的配置过程、为什么在执行 RTDMA2 时会生成 NMI 中断?

    • 上电时、某些模块(如 CPU1 和 CPU2、CPU1 PIPE 和 CPU2 PIPE 以及 RTDMA1 和 RTDMA2)以锁步模式运行。 为了专门配置 RTDMA2、必须使用将设备配置为“拆分锁定“(模块独立运行)。 这可以在 SysConfig SYSCTL 模块的第一个选择中完成。 此时、RTDMA1 和 RTDMA2 彼此独立运行。 另一个有用的功能是使用提供的各种脚本来检查错误、中断等的原因/位置 更多信息、请参阅“No.145 TI“。 请参阅 TRM 中的第 5.1.3 节和第 14.10 节。

    在锁步模式下是否可以使用 RTDMA2? 我们如何正常使用 RTDMA2?

    • 在 F29x 上、我们的锁定步骤或分离锁定控制位由 LSEN 位控制。 您无法在锁步模式下启用 RTDMA2。 为了使用 14 个 DMA 通道、必须禁用锁定步骤。 F29x 上的锁步功能控制了所有外设的功能、无法为您提供启用或禁用每个外设锁步的粒度。