This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在模型编写器中、为什么我的电机故障检测&#39 培训仍然失败?

Guru**** 2992860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553484/tms320f28p550sj-in-the-model-composer-why-does-my-motor-fault-detection-s-training-keep-failing

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

大家好!

您在 Kaggle 上下载的用于检测电机故障的数据只包括两种状态:“正常“和“不平衡“,文件打开时使用此结构:

将数据导入到模型编写器后、进入训练步骤后、精度一直显示为 100%、但结果始终显示训练错误。 作为刚开始学习该领域的大学生、我无法解决问题。

祝你、

Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    我已经联系了电机故障专家、他们应该会在接下来的 1-2 天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    故障可能是 由数据格式引起的。 请参阅示例数据集和用户指南 、确保数据 以有效格式保存。

    谢谢、

    Jiaxin