This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:是否有除电机故障检测和电弧检测之外的任何 C2000 边缘 AI 解决方案?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548303/tms320f28p550sj-are-there-any-c2000-edge-ai-solutions-other-than-motor-fault-detection-and-arc-detection

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

大家好!

我知道 C2000 中有用于电机故障检测和电弧检测的边缘 AI 解决方案。
您能告诉我您还有哪些其他解决方案吗?
此外、您是否有计划创建的库?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我们在 MCSDK 5.04 中发布了另一种关于风机/风扇不平衡检测和分类的解决方案。 不需要振动传感器等额外传感器。 如果您的公司 与我们签订了有效的 NDA、您可以找到您当地的 FAE 并申请更多材料和我们的计划。

    谢谢、

    Jiaxin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiaxin、

    您能否提供 使用嵌入式 AI 模型进行电机故障检测 的视频教程? 我还是一个大学生,对它感到很困惑。 特别是有关数据采集、分类和运行 Python 代码的部分—我非常希望有一个详细解释这些步骤的视频教程。

    谢谢、

    Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xia:

    很遗憾、我们没有公共视频教程。 您需要向贵公司的 TI 联系人申请视频教程。 谢谢。

    Jiaxin