This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x 计时器:常见问题解答

Guru**** 2874140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554614/faq-f29x-timers-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与 在 F29x 器件上使用计时器相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x 计时器常见问题解答

    PRD 寄存器中设置的计时器计数值是否与输入时钟频率*周期(而不是“(输入时钟频率*周期)–1"匹“匹配?  

    • (Input Frequency * Period) 需要写入 PRD 寄存器。