This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x 系统控制:常见问题解答

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554612/faq-f29x-system-control-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与 F29x 器件上系统控制相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x 系统控制常见问题解答

    CPU1 运行时、CPU3 是否可以处于低功耗模式(例如待机模式)? 当 CPU3 正在运行时、CPU1 是否可以处于待机模式? F29 是否支持一个 CPU 处于低功耗模式而另一个 CPU 全速运行的情况? 此外、在这种情况下、功耗是否会显著降低?

    • 是的、每个 CPU 都可以在不同的低功耗模式下独立运行。 F29x 数据表中提到了每个模块的电流消耗。

    如果 CPU1 处于故障状态、CPU3 是否可以继续正常运行? 相反、如果 CPU3 处于故障状态、CPU1 是否可以继续正常运行?

    • 是的、CPU3 状态与 CPU1 的状态无关、反之亦然。 如果 CPU1 遇到错误(由于 ESM 事件映射中列出的任何错误)、ESM CPU1(负责向 CPU1 发送错误事件信号)实例可以配置为采取适当操作、类似地、ESM CPU3(负责向 CPU3 发送错误事件信号)可以配置为忽略 CPU1 错误条件并独立运行。 总之、可以为每个 CPU 配置一个独立的 ESM 实例、以便用户可以灵活地决定发生错误时需要采取什么操作。

    在 F28x 上、不支持 PLL 的展频输入。 F29x 的这是否已更改、或者 PLL 与 F28x 相同?

    • PLL 不变、我们不支持展频。