This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29x PIPE:常见问题解答

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554609/faq-f29x-pipe-frequently-asked-questions

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

在哪里可以找到与在 F29x 器件上使用 PIPE 相关的常见问题解答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关参考、请参阅 F29x 其他 IP/外设的通用常见问题解答

    F29x PIPE 常见问题解答

    什么是 PIPE BASE.RTINT_THRESHOLD 寄存器? 它是否设置 PIPE 的 RTINT 和 INT 的中断阈值?

    • 该寄存器的运行方式如下:
      如果 INT_CONFIGx.PRI_LEVEL < INT_RTINT_THRESHOLD、则传入中断为 RTINT。
      如果 INT_CONFIGx.PRI_LEVEL >= INT_RTINT_THRESHOLD、则传入中断为 INT。
      如果 INT_CONFIGx.PRI_LEVEL == INT_RTINT_THRESHOLD 且设置了 TASK_CTRL.SUP_IGN_INTE_EN、则传入的中断为监控器 INT。

    如何设置 pipe 的矢量地址?  

    • 对于除 NMI 之外的所有中断、用户可以将 INTx 的向量地址直接写入 INT_VECTOR_ADDR_y 对于 NMI、用户可以写入 NMI_VECT。 将有 driverlib 函数可用于执行相同的操作。 RST 向量无法写入、只能读取。