This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:所选器件当前不提供工程初始值。

Guru**** 2827545 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552047/tms320f28388s-selected-device-does-not-currently-provide-project-initial

器件型号:TMS320F28388S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我已在 CCS 12.8-1 中创建了一个 CM 工程、在“Project Properties“下的 General 页面顶部看到一个警告、

“所选器件当前不提供项目初始... 工具链。 该项目可能需要进一步的手动设置。“

这意味着什么、如何解决

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您是否考虑提供创建 CM 工程所采取的步骤并提供错误消息的屏幕截图?

    是否从某个 C2000ware 示例开始?

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

                   屏幕截图已附后。  我已经把我们的名字从它删除了。

                   该项目是通过执行“File"->"New"->"CCS Project"“ Project"创建“创建的“的。“。</s>“  我选择了 ARM 核心等、并告诉它在我已经创建的文件夹中创建新工程。  然后、我只需添加 IP 即可。  除此警告外、它的构建没有问题。

     谢谢您、

     教育

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的屏幕截图,我不知道这个警告,让我回听我们的 CCS 专家.

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "所“所选器件当前不提供项目初始... 工具链。 项目可能需要进一步手动设置。“

    这是一条通用消息、指示工程缺少一些额外的配置、在本例中为链接器命令文件。 这是一个警告、指出工程可能开箱即用、存在构建问题。 我认为它打算在该器件中使用较旧的 TI 专有编译器。 我假设您已将编译器显式更改为 clang 编译器、因此出现了问题。 如果要坚持使用 CLANG、则可能可以使用为使用 TI 专有编译器的工程生成的 cmd 文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

                   很抱歉、我弄糊涂了。  实际上有三个项目是有问题的。  两个生成库、一个是实际产品。  这两个库工程没有 cmd 文件。  但第三个项目确实有一个。  我只是为了删除 IP 而发出命令。  我没有意识到这一点很重要。

                   还有一条信息。  我在使用 CCS 12.8.1 时看到了这种情况。  在 CCS 20.2.0 下构建的相同工程不显示指示。  我附上了 CCS 20 对话框的屏幕截图。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您为该器件选择编译器时、CCS 12.x 中的消息只是一条通用警告。 它可能实际上不会检查项目类型。

    至于为什么它没有出现在 20.2.0 中,它看起来像是被删除了警告。 我相信这可能是有意的、因为有些人觉得警告太令人震惊了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

                   我们往往是在那个阵营。  我们将警告视为通过测试未表现出来的错误、或者如果编译器要更改、会出现的错误。  因此、我们会尝试解决所有警告。

                   因此、似乎目前没有办法解决该警告?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
                   因此、似乎目前没有办法解决警告?

    对于 12.x? 不,我不相信。 此 (Eclipse) 环境在支持方面也已被弃用、因此我们不太可能在此处进行任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢你 Ki。

    教育