This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280040C-Q1:有关 ADC 中断停止情况的问题

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549039/tms320f280040c-q1-question-about-situation-with-adc-interrupt-stops

器件型号:TMS320F280040C-Q1


工具/软件:

你(们)好

从 T  Ü V S   Ü D‘MCU 器件勘误表 器件修订版本 B、A、0'中删除

如果在 ADCINTFLGCLR 寄存器进行软件写入的同时发生 ADC 中断。

所以

1.如果 ADCINTOVF 未设置、意味着没有 ADC 中断过载、那么它不会停止 ADC 中断?

2.你的意思是 ,同时,你能澄清这一点.

如果发生新的中断、当前中断未完成、我认为首先溢出标志将设置为 1、并等待当前中断完成。

然后 MCU 将处理中断并清除 ADC 中断标志。

这让我感到困惑,这不是 同时勘误说。

您是否有图形的时间线来显示图形的情况。

我们现在遇到了这个问题、即 ADC 中断在 ADC 中断溢出时无法正常工作

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好箭头、

    [quote userid=“326998" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549039/tms320f280040c-q1-question-about-situation-with-adc-interrupt-stops 如果 ADCINTOVF 未设置、意味着没有 ADC 中断过载、那么它不会停止 ADC 中断?

    如果预期继续转换、则正确。  

      

    [报价 userid=“326998" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549039/tms320f280040c-q1-question-about-situation-with-adc-interrupt-stops

    2.你的意思是 ,同时,你能澄清这一点.

    如果发生新的中断、当前中断未完成、我认为首先溢出标志将设置为 1、并等待当前中断完成。

    然后 MCU 将处理中断并清除 ADC 中断标志。

    这让我感到困惑,这不是 同时勘误说。

    您是否有图形的时间线来显示图形的情况。

    我们现在遇到了这个问题、即 ADC 中断在 ADC 中断溢出时无法正常工作

    [/报价]

    例如、如果 ADC 正在转换并且 ADCINTFLG 受到监控以检查转换完成、则首先要清除中断标志并继续处理数据。  

    BR、

    Nilesh