This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:低电平有效、具有更长的关断时间。

Guru**** 2580155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550324/launchxl-f28p65x-active-low-complementary-with-larger-off-time

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X


工具/软件:

您好、

我想创建一个 ePWMxA 应为高电平有效、ePWMxB 应为低电平有效且占空比为 50%的脉冲。 我希望有一个死区、这样可以使关断时间更长、导通时间更短。 例如、B 下降沿 — 45ns 死区、A 上升沿 — A 下降沿 — 45ns 死区 — B 上升沿。

如何实现此目标是因为我会在.syscfg 中使用低电平有效互补设置反转、如果我选择高电平有效互补、则在初始化期间会变为高电平有效、这是不需要的。 有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否绘制具有必要死区的波形并在此处分享?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到预期的波形。 占空比为总持续时间的 50%、DB 为 4-5%。 我不想通过操纵比较器来实现这一点、因为我将根据不同的需求修改频率。 因此、为了安全起见、我希望 DB 在场。 我希望这澄清了要求。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 MINDB 子模块以了解此功能、而不是 Deadband 子模块。

    从您分享的波形来看、您似乎需要两个通道之间的上升沿延迟、而 Deadband 模块无法实现这一点。 最小死区更适合此用例。 死区主要是一个上升沿/下降沿延迟模块。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    我能够以所需的方式获得死区和波形、但我无法将 ePWMxA 配置为高电平有效、即在我启动 PWM 之前、引脚保持高电平、在 I 停止 PWM 后、引脚应保持高电平。

    我正在使用一次性跳闸区来停止脉冲、并且我已为 ePWMxA 将 TZA 事件状态配置为高电压、但在触发区脉冲后仍将其设置为低电平。 请帮助进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我启动 PWM
    之前、引脚保持高电平

    “直至我启动 PWM“是什么意思? 默认情况下、该引脚将保持低电平、您需要设置一个动作来将其强制为高电平、您可以使用 SW 动作限定器将其强制为高电平、直到您想要将其切换以像 PWM 一样开始切换。

    在我停止 PWM 后、引脚应保持高电平。

    在这里、您还可以使用软件动作限定器和一次性跳闸区来强制置于高电平。 如何设置跳闸区操作? 是否为软件强制跳闸区高电平?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的意思是“直至我启动 PWM“。 默认情况下、引脚将保持低电平、您需要设置一个动作来将其强制为高电平、您可以使用 SW 动作限定器将其强制为高电平、直到您想要将其切换以像 PWM 一样开始切换。

    我的意思是、正如我发送的信号图像中所示、引脚 A 应该为高电平。 在我启动或启用 PWM 的时钟之前、如果我使用低互补 DB 设置、我已经看到引脚在初始化后保持高电平。 我已在.syscfg 文件中配置了一次性软件强制操作以在初始化后更改它、但它无法正常工作。 我使用的 API 是

     

    // To force
    EPWM_setActionQualifierContSWForceAction(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_HIGH);
    // Release if just before enabling clock
    EPWM_disableActionQualifierContSWForce(EPWM1_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A);

    在这里、您还可以使用软件动作限定符和一次性跳闸区来强制设置高电平。 如何设置跳闸区操作? 软件是否强制跳闸区处于高位?

    是的、我使用软件强制跳闸区、在.syscfg 中将 TZA 事件设置为高电压状态、并使用以下 API 进行跳闸和复位、但不工作。

    // To Trip
    EPWM_forceTripZoneEvent(ARM1_BASE, EPWM_TZ_FORCE_EVENT_OST);
    // To Reset
    EPWM_clearTripZoneFlag(ARM1_BASE, EPWM_TZ_FLAG_OST);

    如果出现任何问题、请告诉我

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确的软件强制动作限定器 工作正常?

    如果在我启动或启用 PWM
    的时钟之前使用低互补 DB 设置、我已经看到引脚在初始化后保持高电平

    对于跳闸区软件强制操作、请确保将 epwmclkdiv 设置为/1。 有关这一点、也请参阅勘误表。

    是的、我使用的是软件强制跳闸区、我在.syscfg 中将 TZA 事件设置为高电压状态、并使用以下 API 进行跳闸和复位、但不起作用

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。 但现在我需要在 EPWM2 导通后将 EPWM1 的导通延迟 x 倍。 我尝试了相移、但这会将 EPWM1 的 ON 脉冲截断延迟量。