Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、我现在将 HWBIST 微运行与我们系统的 CPU1 集成、我将诊断库与版本 C2000Ware_5_02_00_00 一起使用。
开始时、系统正在工作(TimerISR 中的至少工作计数看起来正常)、但触发 SCI FIFO RX INT 后、系统在 HWBIST 微运行期间看起来崩溃。 下图是系统崩溃时的情况。 
我已经检查了 CPU1 的所有 LSRAM、从 RAMLS0 到 RAMLS5 的存储器和 RAMLS7 看起来像下图所示的损坏(RAMLS6 用于 CLA 程序)、它们都是具有相同模式的数据 (
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 081B 0000 0000 001F E946 003F 0001 0001) 

您 对此有什么想法或暗示吗?