This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何使用 TMS320F28P650DK9 上的 CPU2 正确读取 UID

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553377/tms320f28p650dk-how-to-correctly-read-uid-using-cpu2-on-tms320f28p650dk9

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

我想使用 TMS320F28P650DK9 的 CPU2 来读取 UID、但每次读取 UID 时都会得到 0x00000000。 我还使用 CCS 的“Memory"视“视图检查该地址处的存储器数据、并且全部为 0。 但是、我可以使用 CPU1 正确读取同一地址。 我想知道如何正确使用 CPU2 来读取 UID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuan、

    遗憾的是、CPU2 无法访问 UID 寄存器、请参阅下面的存储器映射:

    我建议从 CPU1 中读取寄存器、并使用 IPC 将数据发送到 CPU2。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。