This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:晶体 OSC 运行时异常缓慢

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554895/tms320f280049-crystal-osc-abnormally-goes-slow-when-operating

器件型号:TMS320F280049


工具/软件:

尊敬的专家:

使用 F280049、在工作~2 小时后、osc 突然从 16MHz 变慢到 8MHz、并导致系统故障。 已检查硬件设计、但仍想与您确认是否存在任何可能的软件配置导致该问题?

在某些情况下、F280049 是否会将外部晶体转移到内部振荡器?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    时钟移位通常与硬件故障相关、而不是软件配置。  如果启用了 MCD、OSCCLK 将切换到 10MHz 周围的 INTOSC1、这不解释在外部测量的 8MHz。  需要检查的一点是晶体振荡器满足数据表中概述的规格。

    此致、

    Joseph