This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:150MHz 运行所需的最小闪存等待状态

Guru**** 2932550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554605/tms320f28335-minimum-flash-wait-states-for-150mhz-operation

器件型号:TMS320F28335
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

下午好、

  如果器件在 150MHz((30MHz 晶体)上运行、则对 FBANKWAIT.PAGEWAIT 和 FBANKWAIT.RANDWAIT 寄存器字段进行编程的最小值是多少?
我在数据表 sprs439q 表 7-4 中看到、最低等待状态为 5 个。 在最新的 C2000ware 版本中、示例程序将其设置为 5 个等待状态。

但在其他示例(例如 HVACI_Sensorless)中、设置的等待状态数为 3、时钟频率仍然为 150MHz。

应将其设置为什么?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请根据数据表设置等待状态。

    此致、

    Rajeshwary