This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU 上的 WDT(多核系统)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: F29H850TU, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552632/f29h850tu-wdt-on-f29h850tu-multicore-system

器件型号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

  
它看起来像 SysCtl_getNMIFlagStatus API 未在 f29h85x-sdk_1_00_00 SDK 中公开。
在多核应用中设置看门狗计时器的正确方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考 SDK 中的“watchdog_ex1_service"示“示例。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Anand Kulkarni 。 是的、我确实参考了单核系统的示例。 我的问题具体涉及多核系统以及  本主题中讨论的问题

    在多核系统中实现 WDT 是否需要额外的代码来确保内核 2 /内核 3 上的系统复位将从 MAIN 区域重新启动执行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题:如果我想在 WDT 在  内核 2  或内核  3 中超时时执行系统复位、是否需要利用 IPC 命令 CPU1 执行复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 CPU2 或 CPU3 发生 WDG 复位时、它仅复位相应的内核。

    如果要复位 CPU1、则必须实现 IPC 以创建 CPU1 WDG、以便生成 XRSn、从而复位整个 SoC。

    此致、

    Anand