This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Simulink 中 EPwm 的系统化问题

Guru**** 2536610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554414/tms320f28379d-sycnronization-problem-of-epwms-in-simulink

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

您好:  

我总共从 DSP 生成 3 个 ePWM、其中 2 个是正弦 ePWM (SPWM) 信号、一个是 MATLAB Simulink 的恒定 ePWM。

我面临着改变 PWM 信号形状的问题。 一段时间后、PWM 信号开始改变其形状、而没有任何反馈或闭环设计。  

我分享了示波器图像;大家可以清楚地看到变化。 这些信号来自逻辑门的输出。 (从 DSP 引脚测量后,信号也会发生变化。)

我还共享了 ePWM 的配置(前 5 个图像用于 ePWM1)块。 我同步了 ePWM1 和 ePWM2、但它仍在改变形状。 这里的问题可能是什么?