This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SCI-EVM:如何在 SOM v20 中不使用 hex2000 而为 F29H85 SCI 引导加载程序生成引导映像?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545589/f29h85x-som-evm-how-to-generate-boot-image-for-f29h85-sci-bootloader-without-hex2000-in-ccs-v20

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

我正在使用内置 SCI 引导加载程序在 F29H85 微控制器上实现动态固件加载。 但我注意到 Code Composer Studio (CCS) v20 不包含针对该器件的 HexUtility (hex2000) 支持。

鉴于这一限制、如何提取输出代码或指令并将其转换为与嵌入式 SCI 引导加载程序兼容的格式?

我正在寻找任何可帮助生成所需引导映像(例如十六进制,二进制或 ASCII 文本)以与 SCI 引导接口配合使用的替代工具、脚本或工作流。

如果有任何有关此过程的正式文档或相关参考资料、如果您能分享此链接、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin Trevor 、

    您可以 在 F29H85x-SDK 中找到相同的 UART 闪存内核示例

    谢谢、

    Ronak