This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:外部模式通信错误。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552806/tms320f28379d-external-mode-communication-error

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已经将此控制器板用于直流/直流转换器、它生成 PWM 信号并获取输出电压的 ADC 读数。 但有时它显示了此误差。

“外部模式操作时出错。 连接 Re 并重试。 如果错误仍然存在、
调整任务速率并重新刷新设备。
与服务器的连接已关闭。“

工作了一段时间。 此错误会在刷写 CPU 并成功连接后显示、然后点击“Auto Trigger“按钮。 该时间显示了上述误差。 如何修复该错误。 我更换了电路板和电缆。 也无法正常工作。 我的 USB 端口工作正常。 因为调运算此电路显示的是 ADC 读数。  


我的设置配置系统时钟为 100Mhz。 开关频率为 60kHz。 采样时间为 1/60kHz。 请帮帮我。