Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
我向我的客户询问这个问题。
我的客户使用 PWM1 作为主 PWM、PWM2~PWM4 作为从 PWM。 他们想知道这些 PWM 之间的延迟关系
在 TRM 中、它显示了关系、如下方所示。


但它看起来与我的测试不同(基于演示:epwm_ex3_synchronization:e2e.ti.com/.../7142.epwm_5F00_ex3_5F00_synchronization.zip) :)
我还将 PWM1 设置为主器件 PWM、PWM2 使 PWM1 同步、PWM2 使 PWM2 同步、PWM4 使 PWM1 同步。 PWMCLK 为 12.5MHz。 当 TBCTR = 0 时、所有 PWM A 输出为高电平、当 TBCTR = COMPA 时、所有 PWM A 输出为低电平、并捕获波形:
从波形可以看出、PWM2 和 PWM1 具有 80ns (2 EPWMCLK) 的延迟、这与 TRM 的说明一致。 但 EPWM3 和 EPWM2 没有延迟、EPWM4 和 EPWM1 只有 2 个 EPWMCLK 延迟。
您能说明一下这一点吗?
BRS
Shuqing