This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】LAUNCHXL-F28P65X:F28P65x:无法在 CCS Theia 上使用 CPU2 进行闪存

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556234/faq-launchxl-f28p65x-f28p65x-unable-to-flash-using-cpu2-on-ccs-theia

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE、SYSCONFIG、 UNIFLASH

工具/软件:

您好:
我无法使用 CCS Theia 20.2 在 F28P65x 中将程序刷写到 CPU2。 我尝试从 C2000Ware_6_00_00_00\driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\empty_projects 运行示例、其中、我有两个 CCS 工程 — 一个需要刷写到 CPU1、一个需要刷写到 CPU2。 我想使用闪存组 0、闪存组 1 和 BNak 2 从 CPU1 进行闪存存储体 3 和闪存存储体 4 从 CPU2 进行闪存存储体。 我能够成功地构建这两个工程。 当我尝试使用 CCS Theia 中的“Flash Project“选项刷写 CPU1 时、它是有效的。 但是、当我对 CPU2 执行同样操作时、会收到以下错误。 请提供帮助。