This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:首次连接成功后无法连接到目标(错误–2131)

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555403/tms320f280038c-q1-unable-to-connect-to-target-after-successful-first-connection-error--2131

器件型号:TMS320F280038C-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我正在使用 LauncXLF280039C]并使用 Code Composer Studio。 起初、我能够将代码连接并加载到器件、而不会出现任何问题。 但是、一天之后、我突然开始在调试/加载过程中出现以下错误:

IcePick_C_0: Error connecting to the target: (Error -2131 @ 0x0) Unable to access device register. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 12.6.0.00029)

以下是我迄今尝试过的:

  1. 已在 CCS 中验证连接设置→ 连接测试成功通过。

  2. 使用 UniFlash、我能够连接并擦除/编程器件。

  3. 在 CCS 工程属性中手动选择正确的器件和调试探针。

    奇怪的一点是: 第一天工作正常、没有任何问题、然后突然无法在 CCS 中调试/加载。 只有 UniFlash 仍然正常工作。

您能告诉我还应该检查什么吗?  

提前感谢您的支持。

此致、
Zeynep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试将器件置于等待引导状态吗? 这可以通过 LaunchPad 上的默认引导模式选择 S3 来完成。 应用程序可能会干扰 JTAG 连接。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经尝试了关于将器件设置为的建议 等待引导模式(GPIO24 = 0、GPIO32 = 1、S3 开关) 然后进行复位、但遗憾的是、它仍然无法解决问题。

    为了确保这不是特定于电路板的问题、我还使用了另一个 LaunchPad 进行了测试、但仍然无法连接。 误差保持不变

    您能否就后续步骤提供建议?

    此致、
    Zeynep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否共享目标配置文件? 您拥有哪些版本的 CCS 和 UniFlash?

    此致、

    马特