This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:针对 176 引脚 MCU 的 C2000Ware 版本兼容性

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549494/tms320f28388d-c2000ware-version-compatibility-for-176pin-mcu

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARESysConfig

工具/软件:

目前、我正在 开发 F28388D 评估板(采用 377 BGA 封装)、

迁移到同一系列的 176 引脚 MCU。 (TMS320F28388D --> 176 引脚)  

C2000ware 版本 — :5.01.00.00

CCS 版本 — :12.8.1

 

在 C2000 ware (5.01.00.00) 版本中、我只能选择 337 BGA 封装、不能选择 176 引脚。  

Q1:您能否分享 F28388D 176PIN 的 SysConfig 可用版本。 链接

如果我继续使用带 337 BGA 的 C2000 ware (5.01.00.00) 版本、打算在 176 引脚 MCU 上使用、同时考虑到 176 引脚上有可用的引脚

示例 — 假设我要使用 ePWM1_A

  • 我将在 SysConfig 中仅使用 GPIO_0(C8 引脚)、而不使用 GPIO145 (E17)。
  • 那么、要在 160 引脚(引脚编号)上使用 ePWM1_A、176 引脚 MCU 的引脚配置是否正确?

问题 2: 这是一个正确的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很抱歉回复您的查询时出现延迟。  

    您使用的是哪个版本的 SysConfig?  SysConfig 提供了一种从一个封装迁移到另一个封装的方法

    此致

    Siddharth