Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的专家:
我的客户在其工程中使用两个 F280049、两个 DSP 位于同一电路板上、并且 器件型号相同。 唯一的不同之处在于外设连接中。
他们仅在其中一个 DSP(假设是 DSP1)上对 OTP 块 1 进行编程时出现问题、下表显示了编程条件和结果。
| 使用同一个工程进行编程 | DSP1 | DSP2 | 我们在电路板上进行实验 |
| 不更改 DCSM 的移植 | 好的 | 好的 | 3. |
| DCSM 更改 zone1 块 1 的移植 | 两种方法 | 好的 | 3. |
| 具有 DCSM 更改 zone1 Block2 的移植 | 好的 | 好的 | 1. |
eros 表示 CCS 在点击 DEBUG 后输出“错误编程 0x00078028“。 之后、我们使用 uniflash 检查块 1 密码是否未被编程、它们尝试编程的密码不会违反 OTP 位更改规则。
由于错误仅发生 DSP1 One、因此我们检查了以下硬件方面的项目:
- DSP1 具有更长的 JTAG 迹线、大约 13cm。
- JTAG 信号不进行多路复用
- 编程期间无 3V3 压降
有什么想法可能导致此问题?
此致、
挂起。