This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:使用 CCS 12.3 连接 LAUNCHXL_F28P55X EVM 板、但出现故障

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555114/tms320f28p550sj-use-ccs-12-3-to-connect-launchxl_f28p55x-evm-board-but-failure

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

硬件板:_LAUNCHXL_F28P55X 来自 TI、不进行任何其他更改。

IDE:CCS12.3

工程:Ware_Digital USB2ANY_SDK_5_05_01_00\solutions\tida_010933\f28p55x\uinv

如下所示:

测试连接时、它会提示故障、详细信息如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复以上连接故障问题。 但我在下一步中遇到了另一个问题:

    成功连接后、我尝试将.out 文件加载到目标器件 _LAUNCHXL_F28P55X、现在它是内置的出厂代码、而不是重新刷写。

    当我右键点击 “"并“并运行连接目标时、会显示以下错误

     “"如何“如何修复它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请确保在连接到 F28P55x LaunchPad 时使用 cJTAG。  

    是否可以将 CCS 更新为 v12.8.1? 闪存编程所需的一些器件专用文件可能已过期、并已在更高版本的 CCS 中修复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、配置信息如下所示。 现在它可以正常连接、但无法将.out 文件加载到器件中。

    “C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 DLL 返回、但闪存在该器件上不可用。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    1. 在调试器存储器窗口中、您是否能够读取闪存和 OTP 存储器内容?
    2. 如何配置引导模式引脚? 请尝试等待引导模式。
    3. 您是否尝试将 CCS 升级到 v12.8.1?  我可以使用该版本对 F28P55x LaunchPad 闪存进行编程。

    此致、

    马特