This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:需要单独电容器 VREFHI?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555162/tms320f28p659dk-q1-separate-caps-needed-vrefhi

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28P65X、LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

对于每个 VREFHIX 引脚、数据表描述了连接至少 2.2uF 的电容的目的。 在本例中、所有三个 VREFHI 引脚都连接在一起、并具有一个 4.7uF 的电容器。 在这种情况下、这是否足够、或者我是否确实需要 3x2.2uF =6.6uF?

谢谢!

FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FM、

    您可以参阅 LAUNCHXL-F28P65X 设计、该设计具有相同的用例。 需要为每个 VREFHI 引脚连接一个 4.7uF 的去耦电容器、因此您总共需要 3 个电容器。 此器件上的 VREFHI 引脚未在内部连接、因此都会因外部电压纹波而导致性能下降。  

    在多个 VREFHI 引脚之间只需要 1 个电容器的唯一情况是 VREF 在内部连接。 有关参考、请参阅 LAUNCHXL-F28P55X 原理图

    此致、

    彼得