This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:用于外部 SPI 闪存的驱动器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555164/tms320f28p550sj-driver-for-external-spi-flash

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将使用更高存储器型号 TMS320F28P550SJ9PM。 但我们需要外部闪存来存储一些关键数据。

您能否分享用于外部 SPI 闪存芯片的嵌入式平台驱动程序源代码。

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filip:

    请参阅以下内容:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p55x\examples\spi\spi_ex6_EEPROM

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28p55x\examples\spi\SPI_EX7_EEPROM_DMA

    此致、

    Aishwarya